This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:其他无线技术论坛

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1394950/cc8520-other-wireless-technologies-forum

器件型号:CC8520

工具与软件:

如图所示、SPI 接口用于芯片编程。

此器件是否具有读取程序存储器数据的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "B.2.3通过 SPI 从接口进行闪存编程"节介绍了所有 SPI 引导加载程序命令。

    通常、读取 FW 会带来安全问题、因此不可能提供读取命令。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toby

    我需要测试验证函数、您能为我提供一个 Intel hex 文件来进行测试吗? 或者教我生成英特尔 hex 文件、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉这款器件、因此需要进行研究。

    目前、我建议参考产品页面上的文档: https://www.ti.com/product/CC8520#tech-docs

    或者参阅可能与您的调查相关的其他帖子。

    我将尝试在5个工作日内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    验证方法如图所示、需要使用带有 CRC32校验和的 Intel hex 文件。

    请以正确的格式提供 Intel hex 文件、或教我如何以正确的格式生成 Intel hex 文件。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅: e2e.ti.com/.../cc8520-firmware