This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:使用 iOS 应用 NFC 工具进行编写

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1389362/rf430frl152hevm-writing-with-ios-app-nfc-tools

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152H

工具与软件:

您好!

我购买了 RF430FRL152HEVM 板、并尝试使用 iPhone 通过 NFC 工具应用写入芯片。 我可以读取到应用上的芯片、但当我尝试写入文本或链接时、我收到一条错误消息、指出不支持 NFC 标签。

我在论坛上阅读了一些其他问题、因此我认为标签应该与我使用的应用兼容、但我不确定如何调试此问题。 有什么解决建议吗?

谢谢!

Madeleine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以试用 Android 手机吗? 我只是想知道这是否特定于 iPhone。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我没有 Android 手机的访问权限。 您是否遇到类似问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我认为问题可能是像 iPhone 这样的智能手机正在以 NDEF 消息格式运行,除非您使用的应用程序具有允许原始数据读/写的设置。   有关详细信息、请参阅常见问题解答和固件用户指南。 RF430FRL152H 是一种智能标签。 默认情况下、它在全新的 EVM 上运行射频堆栈和传感器库。 在缺省模式下、它并不以 NDEF 消息格式运行。 您需要更改固件以便可以使用用户定义的 NDEF 消息、该消息将被 NFC 手机识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    很抱歉响应晚了、但我不确定如何对电路板进行编程以使用 NDEF 消息。 我在 TI 网站上找到了一些示例 C 代码、似乎有一个 NDEF 文件(我想这是您引用的文件)、但我在将其上传到电路板时遇到问题。 我是否应该使用 GUI 中的"RF programming"选项卡?

    谢谢!

    Madeleine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、由于 TRF7970AEVM 不可购买、我不确定与器件通信的最佳方法是什么。 如果我无法使 NFC 工具应用正常工作、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="615246" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1389362/rf430frl152hevm-writing-with-ios-app-nfc-tools/5345910 #5345910"]此外、由于 TRF7970AEVM 不可购买、我不确定与器件通信的最佳方法是什么。 如果我无法使用 NFC 工具应用程序、您有什么建议吗[/QUOT]

    TRF7970AEVM 已停产。 根据 RF430FRL152EVM 用户指南、DLP-TRF7970ABP+MSP_EXP430G2ET 是建议用于评估  RF430FRL152EVM 的平台。  

    [报价 userid="615246" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1389362/rf430frl152hevm-writing-with-ios-app-nfc-tools/5345900 #5345900"]我在 TI 网站上找到一些 C 代码示例、其中似乎有一个 NDEF 文件(我想这是您指的)、但我在将其上传到电路板时遇到问题。 我是否应该使用 GUI 中的"RF programming"选项卡?[/QUOT]

    请参阅以下有关如何阅读 RF430FRL152HEVM 的文章。 请注意、RF430FRL152H 的 ROM 中存储了固件、用于获取传感器数据并运行射频堆栈。 您将使用  DLP-TRF7970ABP+MSP_EXP430G2ET 等示例读取器向 RF430FRL152HEVM 发送 ISO15693命令、以便通过射频检索这些传感器数据。 您的 iPhone NFC 应用不知道如何组织 RF430FRL152H 中的 FRAM 来存储传感器数据。 它最多可以读取一些原始数据、但无法解释它们是什么。 您为什么要使用手机来写入 RF430FRL152H? 尽管 可以将 RF430FRL152H 置于支持 NDEF 的模式、但这通常不是用例、因为 RF430FRL152H 是智能卡(例如具有所有内置测量功能)。 则不会将其用作常规标签。  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1039231/rf430frl152hevm-device-programming-temperature-rf

    如果您想将 RF432FRL152H 置于 NDEF 消息模式、请参见第3.2.3节 NFC 项目。 另请参阅第3.2节、以大致了解不同模式。  https://www.ti.com/lit/pdf/sloa247

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢! 是否 可以 仅使用智能手机和默认固件(无其他器件)从电路板读取传感器数据? 在我看来、GUI 只配置为与  TRF7970AEVM 一起使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、智能手机 可能正在读取原始数据、而无法解读数据。 有关详细信息、请参阅固件指南。 您可以看到、从块9开始、存储传感器数据的位置。 块0至8是 ROM 固件用于配置各种传感器的虚拟寄存器。 您的手机可能只使用原始值从块0读取数据到块0xFF。 您的手机不知道存储在块9中的内容以及后续块中的传感器数据、除非您为其创建了一个自定义应用。 GUI 显示  DLP-TRF7970ABP+MSP_EXP430G2ET 通过射频从 RF430FRL152HEVM 检索的内容。 当然、您也可以使用 GUI 来配置虚拟寄存器(存储在块0至8中)。