This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:PurePath Commader 提示错误频率

Guru**** 2690445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1397503/cc8530-purepath-commader-prompting-errors-frequenty

器件型号:CC8530
Thread 中讨论的其他器件: CC-调试器

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们将尝试调试射频性能、使用 PurePath 工具时、会经常收到系统提示的通信故障错误消息。 产生该误差的原因是什么?

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 D4DJ:

    如果您在通过 PUREPATH-WL-CMD 对器件进行编程时未遇到问题、则表明 CC 调试器在维护与 CC8530的连接时遇到困难。  您必须在通用 GND 和 VDD 引脚之间重新检查 CNS、MISO、MOSI、SCLK 和 RSTN 引脚的完整性。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    是能够使用 PP 命令工具对器件进行编程。 应检查 SPI 信号的完整性。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、下面的屏幕截图中显示的可用性"否"是什么意思? 有时借助 cc 调试器、我们会进入这种状态。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能意味着连接的 CC8530无法通过 CC-DEUGGER 进行访问、因为它可能处于系统上的另一个有效连接中、或者由于 PPW-CFG 无法在器件和调试器之间建立稳定的连接而变得不可用。

    此致、
    Ryan