This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:更高的输出功率和多样性选项

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8530, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1399296/cc8530-higher-output-power-and-diversity-options

器件型号:CC8530
Thread 中讨论的其他器件: CC2592

工具与软件:

您好!

我们想知道 TI 是否有某种范围扩展器(PA+LNA)解决方案可以提供高达30dBm 的 TX 功率、可以与 CC8530耦合?

TI 也有参考设计、该参考设计采用天线分集方案来改进射频性能。

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 D4DJ:

    我首先想问一下30dBm TX 功率的背景、我们是否想要覆盖更远的距离? 如果是、覆盖范围有多大?  

     CC2592在此处应该是一个不错的选择、因为它支持 CC85xx 器件、但限制为22dBm。

    对于天线问题、我们可能有一份白皮书、但我需要联系硬件团队进行验证。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    是、目标是增大距离、在 LOS (双向音频传输)模式下的目标范围约为280-300米。  

    我们现有的硬件设计基于 CC8530+CC2592、并尝试使用了多根天线。  

    >使用2dBi 峰值增益天线,我们接近20米左右,在音频流中有间歇性暂停。

    使用9.4dBi  峰值增益天线,我们接近80m 左右,并在音频流中进行间歇性暂停。

    这就是我们检查更高输出功率和天线多样性以扩大音频范围并提高稳健性的原因。

     谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 D4DJ:

    由于法规限制、我们提供的大部分产品为+20dBm 或以下。  

    我们可以利用距离估算电子表格来帮助查找 最大距离。

    但是、对于较远的距离(300米)、我们选择低于1的产品、因为您使用的音频可能是无法选择的。  

    谢谢!
    Alex F