This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2533:通过 TIMAC 禁用 I2C

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2533, TIMAC, REMOTI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1402521/cc2533-disabling-i2c-with-timac

器件型号:CC2533
主题中讨论的其他器件: TIMACRemoTI

工具与软件:

您好!

我正在处理一个使用 CC2533和 TIMAC v1.5.0的旧项目。 我正在尝试禁用 I2C、因为它尚未使用并且默认使用上拉电阻进行初始化。 我收集所得、我需要写入 I2CWC 寄存器以将其置于 GPIO 模式、但 TIMAC 中似乎没有该寄存器的定义、并且我没有看到任何 I2C 源代码?

我已在本地下载了最新的 TIMAC v1.5.2、但它看起来是相同的。 我还尝试下载了 RemoTI、它似乎具有中所示的预期寄存器设置  Components\hal\target\CC2533EB\hal_board_cfg.h (I2CWC = 0x80;).

我如何使用 TIMAC 设置这些寄存器? 我以前对 TI 产品的接触不是很多、因此很可能缺少一些明显的东西  

提前感谢!