This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:关于 CC2538 + CC2592电源相关

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1401571/cc2538-about-cc2538-cc2592-power-related

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: CC2592

工具与软件:

你(们)好。

我的客户希望确认以下内容。

① μ A 电流消耗
・当 CC2538的输出功率设置为7dBm 时、CC2538的电流消耗(峰值功率)是多少?
・与 CC2538 + CC2592结合使用时、CC2592在10dBm 输出功率设置下的电流消耗(峰值功率)是多少?
*CC2538和 CC2592的 VDD 电压为3.3V。

②关于电源系统
另外、还有与 CC2538+CC2592配合使用时的电力系统相关的问题。 每种电路的电压均为3.3伏。
由于设置侧的原因、预计该电压是单独系统的电源、如下所示。
CC2538:永久电源
CC2592:可以打开/关闭的电源

・这样、即使电压相同、也可以使用单独的电力线吗?
・加电/断电时序控制如何?
・CC2538接通电源、CC2592却接通电源。 可以吗?
(CC2538可以确定 CC2592是否已加电。 是否可以控制 PA_EN、LNA_EN、HGM 信号等?)

③ CC2538的输出功率变化
当 CC2538输出功率设置为7dBm 时、最大/最小容量是多少?
(数据表中仅列出了典型值)

提前感谢您。

此致、

Kenley