This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:器件地址设置配置

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2651R3, CC2500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1400255/cc2651r3-device-address-settings-configuration

器件型号:CC2651R3
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCC2500

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

当我使用 SysConfig 工具生成无线电命令结构时、我可以看到 rf_cmdPropRx.pktConf.bChkAddress 启用地址检查、而.address0和.address1结构元素用于设置接收器地址/目标地址字节。

现在、为了传输数据、我还需要设置源地址、如何设置源地址。 如何在我的 TX 数据包中执行该操作?

谢谢!

Reshmi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reshmi:

    我们可以参考 SDK 和.c 代码本身以获得帮助、 示例用户指南—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK 专有射频用户指南6.30.00文档。  

    在 C 代码中、我们将使用"RF_cmdProptx"来设置源地址(.syncword 字段)  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的响应。 您能否说明用于设置射频配置信道间隔的变量是哪个?

    谢谢!

    Reshmi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reshmi:

    您能在此处说明一下您使用的是哪个 proprf PHY 吗? 接下来、当您是指"通道间隔"时、是指 PHY 的偏差还是其他的偏差?

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我们将 在专有射频模式下使用 CC2651R3进行无线通信。 您是否提到 蓝牙低耗能协议栈的最底层?

    "信道间隔"是指为避免干扰而对相邻信道间的频差、而不是 PHY 的偏差。

    通常在 CC2500中、我们有32个通道(称为网络 ID)。 同样、我们需要在 CC2651R3中使用该功能。

    谢谢!

    Reshmi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reshmi:

    syscfg 中有一个关于可以更改频率的部分(与 BLE 中的信道选择器有点类似):

    谢谢!
    Alex F