This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2400:RSU 和-RTB1之间的兼容性和差异

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1403126/cc2400-compatability-and-differences-between-rsu-and--rtb1

器件型号:CC2400

工具与软件:

我在数据表中找不到 CC2400的 RSU 版本。 我需要知道我是否可以将其替换为设计中的-RTB1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    CC2400封装是 RSU、但可订购器件以管装或卷带形式提供、因此订购信息中提供了 RTB1或 RTR1。

    此致、