This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2642R1开发套件编程器可以工作、XDS110调试探针无法工作

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1403774/cc2642r-cc2642r1-development-kit-programmer-works-xds110-debug-probe-does-not

器件型号:CC2642R

工具与软件:

我正在尝试将 XDS110调试探针集成到我的生产环境中进行编程。 我目前正在使用适用于 CC2642R1的 TI Launch Pad 开发套件。 这会通过 JTAG 正确对处理器进行编程。 当我尝试使用 XDS110调试探针时、收到错误消息:


[错误] IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包12.7.0.0.00059)

我没有更改不同编程器之间的任何连接。

感谢任何帮助。