This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1401130/cc2662r-q1-power-management-forum

器件型号:CC2662R-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

我是否可以在32S 1 CSU 模块配置中使用 BQ79616 2ea +CC2662R 1ea?
如果是、可能的 CSU 模块配置的最大数量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim

    如果每个 CSU 携带一个 BQ、WBMS 网络可支持1个主设备+ 32个 CSU。  

    BQ 越大、数据量越大。 客户可以增加 UL 时隙时序、但一次传输的所有数据需要确保< 230字节。 如果应用程序可以控制 BQ 的使用来满足数据量要求、则每个 CSU 上应该可以有两个 BQ。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    将 H/W 与 CC2662R1 MCU 连接时、是否可以将 COMH (L) P/N 用于菊花链连接、如下所示?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您为即将出现的新问题开一张新票吗? 与合适的人交谈?