This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1403288/trf7970a-question

器件型号:TRF7970A

工具与软件:

客户有以下问题:

我正在处理一个使用 TRF7970A 的项目。  此产品已投产多年。  在少数情况下、当处理器上的软件更新时、RFID 功能将不再 起作用。  但我看到 TX_OUT 信号存在差异、即使它使用的是较旧的软件版本也是如此。

在良好的电路板上、信号如下所示:

在电路板损坏的情况下、但仍能正常工作(V1 SW)、其外观如下所示:

在糟糕的电路板上、但无法正常工作(V2 SW)、它看起来像这样:

 

你有什么想法可能会导致在传输开始时的死区?  或者、为什么我们的软件更新(我们没有对 RDIF 空间进行任何有意义的更改)会导致传输缩短、从而导致缺乏 RFID 功能?

我们假设这一定是一个堆叠的容差/批次代码问题、因为该问题只在特定时间后才出现在电路板上、但我们正试图找出问题的根源。  如果您需要任何其他信息或对我可以尝试的事情有想法、我非常感谢。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="14477" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1403288/trf7970a-question "]

    你有什么想法可能会导致在传输开始时的死区?  或者、为什么我们的软件更新(我们没有对 RDIF 空间进行任何有意义的更改)会导致传输缩短、从而导致缺乏 RFID 功能?

    [报价]

    如果您恢复到与正常工作相同的软件该怎么办? 我想知道代码的任何更改是否与此相关。 到目前为止、我不知道问题的原因是什么。  

    [报价 userid="14477" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1403288/trf7970a-question "]

    我们假设这一定是一个堆叠的容差/批次代码问题、因为该问题只在特定时间后才出现在电路板上、但我们正试图找出问题的根源。  如果您需要任何其他信息或对我可以尝试的事情有想法、我非常感谢。

    [报价]

    可疑芯片的生产日期代码是什么?

    您能否进行 ABA 交换测试? 通过进行 ABA 交换测试、帮助确定这是板级问题还是芯片级问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    良好的电路板是能够与 V1和 V2软件一起工作的电路板。 错误的电路板是与 V1软件一起工作、但 V2不能工作。  它非常可重复。

    我假设问题与 RFID 芯片周围器件容差层叠有关、但我可以确定 RFID 芯片的批次代码、看看是否存在相关性。