This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:XDS110探针需要固件更新。 当前固件版本为3.0.0.29。 探针必须升级到固件版本3.0.31才能与此软件兼容。 单击"更新"按钮以更新

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1404602/launchxl-cc1352r1-a-firmware-update-is-required-for-the-xds110-probe-the-current-firmware-is-version-3-0-0-29-the-probe-must-be-upgraded-to-firmware-version-3-0-0-31-to-be-compatible-with-this-software-click-the-update-button

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

工具与软件:

XDS110探针需要固件更新。 当前固件版本为3.0.0.29。 探针必须升级到固件版本3.0.31才能与此软件兼容。
点击"Update"按钮可更新固件。
更新过程中请勿拔下调试探针。
(仿真包12.8.0.00189)

我正在更新此内容、但未更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

      您使用的是什么 Code Composer Studio 和 CC13XX_CC26XX SDK 版本?

    此致、

    Arthur