This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:适用于 CC8531开发的评估/开发套件可用性。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC8520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1405284/cc8531-evaluation-development-kit-availability-for-cc8531-development

器件型号:CC8531
Thread 中讨论的其他器件: CC8520

工具与软件:

您好!

我们正在使用 CC8531设计具有多达2个 MIC 的无线麦克风系统。 正如我在 TI 网站中查看的那样、有两种评估套件可供使用。

我想知道、

1.哪一款更适合 无线麦克风系统的开发。

2.另外、根据 DigiKey 和 Mouser 的说法、两种 EVK 都是 obsolute (不是在制造中)。 是否可以直接从 TI 获取 EVK?

IC   原理图中使用的 IC 限制 评估套件/开发板 URL 提供反馈意见
射频收发器中 CC8531   德州仪器(TI) 评估套件   使用 CC85xx-DK - CC8520、后者只有2个通道、具有引脚排列

2. CC85xx-DK 耳机-不存在引脚排列

两款 EVM 不再生产

来源:Digikey、Mouser

感谢您抽出宝贵的时间、期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    TI 不再直接在其网站上提供 CC85XX 评估套件、但  提供的 CC85XXDK-HEADST-RD 设计文件可供客户或第三方构建自己的评估套件。  无论您获取的哪种都可能适合您的开发需求、并且 PUREPATH-WL-CFG 或 PUREPATH-WL-CMD 软件工具都将提供支持。  

    此致、
    Ryan