This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:FDC1004EVM

Guru**** 2782375 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, RF430FRL152H, FDC1004EVM, FDC1004, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1404473/rf430frl152hevm-fdc1004evm

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HFDC1004EVMFDC1004、TRF7970A

工具与软件:

您好、先生、

我有一个 RF430FRL152HEVM、一个 TRF7970AEVM 和一个 FDC1004EVM。 由于 FDC1004 VDD 与电源相匹配、我想直接将 FDC1004上的数字端口(VDD、GND、SCL、SDA)连接到端口(SV9上的1、SV10上的1、SV10上的7、SV10上的6)、以访问 FDC1004的数据。 我已经将 RF430FRL152HEVM 编程为"RF430FRL152H 传感器集线器项目"。 如何启动我的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       有关 BoosterPack 接头上的端子、请参阅 RF430FRL152HEVM 用户指南。  RF430FRL152HEVM 可以通过 I2C 接口与外部传感器连接。  

    [报价 userid="618873" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1404473/rf430frl152hevm-fdc1004evm "]由于 FDC1004上的数字端口(、GND、SCL、SDA)与 VDD 电源匹配、我想直接将 FDC1004上的数字端口(VDD、SCL、SDA)连接到端口(SV9上1、SV10上1、SV10上7、SV10上6)来访问 FDC1004的数据。

    我认为您的连接是正确的。  

    [报价 userid="618873" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1404473/rf430frl152hevm-fdc1004evm "]我已将 RF430FRL152HEVM 编程为"RF430FRL152H 传感器集线器项目"。 如何启动我的项目?

     RF430FRL152H 传感器集线器项目旨在 读取 传感器集线器 BoosterPack 上的传感器。 项目将运行 ROM 中存储的固件、然后跳转到 FRAM 中存储的自定义代码、以通过 I2C 总线从传感器集线器 BP 检索数据。 请参考项目中的源代码、其中 ROM 固件调用 DigitalSensorMeasurement ()函数来读取传感器。 由于您有 FDC1004EVM、因此需要修改函数。 FDC1004EVM 的 I2C 从器件地址与传感器集线器上的传感器不同。  

      有关通过 I2C 读取外部传感器的详细信息、请参阅 RF430FRL15xH 固件用户指南(修订版 B)。  

    6.3外部数字传感器驱动器固件(传感器集线器 BoosterPack)
    可以将一个外部数字传感器连接到该器件。 它可能具有 SPI 或 I2C 接口。 不是
    器件上的 ROM 代码、用于处理任何特定器件、因为需要将代码编程到中
    FRAM 中。 器件将执行转发给 FRAM 以对数字传感器进行采样(假设它已启用)。
    执行 FRAM 中的代码、并将一个值存储在 ROM 使用的邮箱中
    用于处理和存储数据的固件。 我们创建了一个示例应用来支持传感器
    集线器 Booster Pack。 可以在 RF430FRL152HEVM 产品文件夹中找到它
    (www.ti.com/tool/RF430FRL152HEVM)。

    传感器测量值将存储在 FRAM 的 block9 (从0xF8B0开始)、读者可以为其检索。  

    我建议您按原样运行示例以了解它是如何工作的。  

    下面的显示了使用 TRF7970A 读取器通过 GUI 应用读取外部传感器所测得的数据。    

    要使用库存示例、您需要通过虚拟寄存器启用它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将尝试您很快提到的方法