This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:CC2662r-Q1电路配置查询的 WBMS (BQ79616和放大器;BQ79600)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1404481/cc2662r-q1-wbms-for-cc2662r-q1-circuit-configuration-enquiry-bq79616-bq79600

器件型号:CC2662R-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

你好。

对于高压模块、它们是否可以在没有 BQ79600的情况下进行配置、如下所示?

BQ79616数据表仅介绍了如何配置将 GPIO 引脚应用为主器件的 CSU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chulhan Kim、

     我相信您是正确的、可以在具有 CC2662器件的 CSU 上配置 BQ79616、而无需 BQ79600器件。 我唯一要说明的是、BQ79616将通过 GPIO 引脚(而不是 COMH 和 COML 线)连接 CC2662。 我将让 BMP 团队的某个人参与此线程、以便他们可以确认。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chulhan Kim、


    是的、您可以使用 BQ79616作为基底器件、如 Andrew 建议的所示。

    基底器件将通过 UART 在 GPIO 0和1上进行通信。

    此致!

       昆廷