This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:电荷泵 IC 故障(LM2776DBVR)

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1405752/lm2776-charge-pump-ic-failure-lm2776dbvr

器件型号:LM2776

工具与软件:

观察到的故障模式是、在现场经过一段时间(几天之内)后、电荷泵不再能够输出-5V、而是在变得很热时输出0至大约-1.5V。 IC 正在定制设计的 PCB 上使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    以下是我的评论/问题:

    • 您可以探测飞跨电容、以查看 IC 是否完全在开关。
    • 您能否断开所有输出负载并检查 IC 随后是否能够正确启动?
    • 您可以尝试用新的替换出现故障的 IC、以查看电路板当时是否工作正常。
    • 输入电源是在同一 PCB 上的稳压电源、还是通过电缆/连接器提供?
    • 是否存在任何输入过压或正电压泄露到输出轨的可能性|?
    • 故障率是多少? 有多少个器件发生了故障、有多少个器件没有发生故障?
    • 您能否分享原理图?

    此致、

    Varun