This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RSIP:具有 CC2652RSIP 但没有 RTOS 的 RFecho TX 示例代码

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1406691/lp-cc2652rsip-rfecho-tx-example-code-with-cc2652rsip-with-no-rtos

器件型号:LP-CC2652RSIP

工具与软件:

我正在尝试 使用 UART 的射频回显 Tx 示例代码进行探索  

任何参考代码都 适用于带有 UART 的 RF 回波 TX  

 以便回波数据可以显示在 UART 中  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumaravel:

    这是指向 rfEchoTx NO-RTOS 示例的链接。  您可以 通过参考 DISPLAY uart2echo NO-RTOS 示例轻松添加 Display 或 UART2 TI 驱动程序。

    此致、
    Ryan