This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF-HDT-DVBE:RF-HDT-DVBE - N2具有不同的标记

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: RF-HDT-DVBE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1405788/rf-hdt-dvbe-rf-hdt-dvbe-n2-has-differenent-markings

器件型号:RF-HDT-DVBE

工具与软件:

你好

我 从(__LW_AT__库存中购买了1000个 RF-HDT-DVBE N2)在一个原始包装中、但是我发现了两个不同的标记、请看图片

您可以检查一下是否有任何功能差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在我进行检查时、您可以对已发货的包装拍照吗? 它将帮助我们跟踪产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我已经在内部与我们的专家进行了核实。 标记表示您也可以从存储器中读取的应答器的 UID。 每个应答器具有不同的 UID 号、因此每个应答器的激光打标都不同。  最根本的一点是功能没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    感谢您的答复!

    我还想知道, 你可以看到一个小孔的表面在左 、 没有孔在右、看到图片

    而且 功能没有区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅标签

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     以下是我们专家的评论。  

     分享的差异-它是一次的正面和另一次的背面,从成型工具它看起来略有不同。

    这两个转发器之间的区别在于标记是正面的一次、背面的另一次。

    因此、我预计它在生产过程中会翻转、或者操作员将其取出并重新翻转。

    功能没有区别。