This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RSIP:如何在射频 UART 桥中设置发送延迟时间

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1403042/lp-cc2652rsip-how-to-put-transmit-delay-time-in-rf-uart-bridge

器件型号:LP-CC2652RSIP

工具与软件:

我正在使用射频 UART 桥接无 RTOS 专有模式示例代码  

我在接收数据包和发送数据包之间需要一些延迟   

应使用什么射频驱动程序 API

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "接收数据包"是指什么? 这是接收 UART 数据包还是射频数据包?

    请提供您要尝试实现的内容的详细顺序。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1:我能够在我的 UART 端口接收射频数据包、之后我需要将我的负载数据包从 UART 传输到 SmartRF。 为了发送这些数据包,我需要一些经销商。[/报价]

    您可以尝试以下操作吗:

    1. SmartRF 器件:启用数据包 RX
    2. rfUart 器件: 在其 UART 端口上接收数据
    3. rfUart 设备: usleep( delay_us )
    4. rfUart 设备: rf_runCmd ( TX )

    问题2:我首先需要的是将一些数据有效载荷从 UART 传输到 Smart RF (RF 数据包)、 同样、数据有效载荷也应从 Smart RF 传输到 RF UART 数据。

    如果要从 SmartRF 传输到 rfUart 示例、则可以执行以下操作:

    1. rfUart 设备: rf_postCmd( RX )
    2. rfUart 器件:打开 LED 以表示 RX 已准备就绪
    3. SmartRF 器件:TX 数据包
    4. rfUart 器件:已接收数据包、正在处理

    基本上、您只需确保在任何 TX 之前开启 RX。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要使用 射频 UART 桥接示例 No RTOS 专有模式来探索不同的事情

    我在本示例中坚持认为、第一个接收到的射频数据包被接收、而接收到的数据被显示在 UART 中。

    但我需要做的是,一旦接收射频数据包,我需要传输射频数据包,该特定数据应显示在 UART 中  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享有关您的用例的更多详细信息。

    我将在3个工作日内查看并提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要传输射频数据包、该特定数据应显示在 UART 中 

    在这种情况下、应用程序已经知道它想要传输什么数据。 在传输之前、请通过 UART 打印出来。