This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK:Newhaven 显示 OLED

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP, PCF8574, CC2652PSIP, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1404766/simplelink-cc13xx-cc26xx-sdk-newhaven-display-oled

器件型号:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
主题中讨论的其他器件:CC2652RSIPPCF8574CC2652PSIPENERGIA

工具与软件:

如何连接 I2C 扩展器模块?

如何将 cc2652rsip 与 Newhaven 显示器的 OLED 4x20行连接:

在串行接口中:

 如何连接 SDO 和 SDI (单独传入和传出串行数据)

和 MSI 的符号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kumaravel

    如何将 cc2652rsip 与 Newhaven 显示器连接 OLED 4x20行

    您是否在使用类似这样的东西?   https://newhavendisplay.com/4x20-character-green-oled-module 

    如何连接 SDO 和 SDI (串行数据输入和输出是单独的)

    您应该使用 SPI TI 驱动程序。  SimpleLink 器件充当 Newhaven 从/外设的主/控制器、因此 CC2652RSIP MOSI <--> Newhaven SDI 和  CC2652RSIP MISO <--> Newhaven SDO。  您可以从 TI 驱动程序示例开始 作为开发基准。  请注意、我不建议使用 Display 驱动程序、因为它并非有意基于这种类型的显示屏进行开发。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的... New haven 显示屏-4x20相同的 OLED 模块  

    我计划使用 PCF8574 I/O 扩展器来连接 I2C 模式下的显示屏。

    您可以帮助我解决硬件连接问题并 通过 I2C 使用 cc2652psip 进行控制吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SPI TI 驱动程序中、存在 适用于 cc2652器件的 SPICC26XXDMA.h 文件。 我们可以使用它吗?

    #include <SPI.h>
    
    // Pin Definitions
    #define RS_PIN      4   // Data/Command select
    #define SCLK_PIN    13  // SPI Clock
    #define SID_PIN     12  // SPI Data (MOSI)
    
    void sendCommand(uint8_t command) {
        digitalWrite(RS_PIN, LOW);  // RS = 0 for command
        SPI.transfer(command);
    }
    
    void sendData(uint8_t data) {
        digitalWrite(RS_PIN, HIGH);  // RS = 1 for data
        SPI.transfer(data);
    }
    
    void initDisplay() {
        // Initialize SPI
        SPI.begin();
        pinMode(RS_PIN, OUTPUT);
    
        // Display initialization sequence
        sendCommand(0x28);  // Function set: 4-bit mode, 2 lines, 5x8 dots
        sendCommand(0x08);  // Display off
        sendCommand(0x01);  // Clear display
        sendCommand(0x06);  // Entry mode set: Increment cursor
        sendCommand(0x0C);  // Display on, cursor off, blink off
    }
    
    void displayText(const char* text) {
        while (*text) {
            sendData(*text++);
        }
    }
    
    void setup() {
        initDisplay();
        displayText("Hello, World!");
    }
    
    void loop() {
        // You can add code to update the display here
    }

    此代码是否会运行并通过 Code Composer 进行刷写?请说明连接显示命令代码的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经提到了 I2C TI 驱动程序、您应该参考该驱动程序以便与 PCF8574 I/O 扩展器进行通信。  您应仔细查看该器件的数据表、并进行相应的硬件连接。  如欲咨询 PCF8574、您可以联系接口论坛、或咨询基于 CC2652RSIP 的编码问题、请访问无线论坛(例如此论坛)。

    SPI TI 驱动程序将自动为 CC2652RSIP 项目使用 SPICC26X2DMA.c/h 文件。  您引用的代码来源于 Energia 或 Arduino、因此不适用于 SimpleLink F2 SDK 或 CCS。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ryan、我正在尝试使用 SPI TI 驱动程序为该显示屏编写自己的驱动程序。