This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:关于杂散发射

Guru**** 2917370 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1405206/cc2652p7-about-spurious-emissions

器件型号:CC2652P7

工具与软件:

您好!

 

我的客户询问 CC2652P7数据表中的杂散发射。

根据杂散发射(数据表第18页)、下面描述了注释(1)。

(1)为了确保裕度在2483.5 MHz 处满足 FCC 频带边缘要求、低于最大输出功率设置或小于

以2480 MHz 运行时可使用100%占空比。

 

关于"小于100%占空比"、该占空比意味着什么?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAO_2199:

    占空比小于100%意味着 BLE 广播仅处于预定时间间隔的1%、2%、3%等。 我们使用的常见场景是50ms 时间间隔和144us 广播、相当于2.88%的占空比。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢回复。

    对于 Zigbee 和 Thread 协议(而不是 BLE)、我们应该如何解释数据表上的占空比
    此外、根据 FCC 指南(558074 D01 DTS 测量指南)、第5页(6. 占空比、传输持续时间和最大功率控制电平)。
    https://apps.fcc.gov/kdb/GetAttachment.html?id=tylb5MMggvhIlVMK75RrRQ%3D%3D&desc=558074%20D01%2015.247%20Meas%20Guidance%20v05r02&tracking_number=21124

    这是否与数据表上的占空比有关?

    此致、
    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. ZigBee 和 Thread 的要求与 BLE 的 FCC 测试要求几乎相同、因此占空比的解释方式应相同。 您指的是数据表的哪些部分?

    2.第6节是指测试变速器的认证要求、其占空比必须至少为98%(连续)、因为这是变速器最坏的情况。