This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978:用于射频的计时电容器配置

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1408352/rf430f5978-timming-capacitor-configuration-for-the-rf

器件型号:RF430F5978

工具与软件:

您好!

这个问题与 RF430F5155有关、我无法输入、因为它在编辑器的菜单中不可用。


我们需要有关 RF 的电容配置的帮助:是否可以回读已经写入存储器(LF 或 SPI)中的数据?
我们想要为 X/Y/Z 轴设置 CTX 值。
我们计划使用 LF 命令、如"AES 产品系列"文档的"7.6.19通用远程天线修整"、P90中所述(请参阅屏幕截图)。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您对我们产品的提问和关注。

    该产品的设计支持有限。  此产品的论坛支持已经减少、以便首先参考我们的现有文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。  或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以解决您的问题。

    阅读 RF430用户指南时、注意事项如下。

    24.5.6.19一般远程天线修整

    RF430F59xx 的谐振电路可以通过嵌入式二进制加权修整电容器阵列来进行修整(参见图24-56)。 修整电容可由浮动栅极晶体管永久接通或关断(不含电源电压)、而浮动栅极晶体管可通过 LF 接口进行远程编程。

    24.5.6.20选择性远程天线修整

    此操作不可通过 SPI 执行

    24.5.6.2选择性程序128位加密密钥

    通过 SPI 不能使用选择性程序128位加密密钥。