This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:如何使用示例源码"sloc297c"?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1408134/dlp-7970abp-how-to-use-sample-source-code-sloc297c

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

工具与软件:

我已获得示例源代码"sloc297c"。
我想修改它并将其写入 MSP430F5529 LaunchPad。
但是、我有以下问题。
当我尝试构建示例源代码时、会收到错误消息"Program "make" not found in path。
有人能告诉我如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当您在不进行任何修改的情况下构建 SLOC297示例时、您是否会看到任何错误? 或者只有在对源代码和项目设置进行修改后才会出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这是我建议您做的事情。 请参阅此应用手册。 使用 TRF7970A 的 NFC/HF RFID 读/写器。 本应用手册介绍了为  MSP430F5529 LaunchPad 构建的示例项目。 构建项目、"make"应该不会有问题。 构建程序后、您可以首先使用此示例。 稍后、您可以根据此工程来修改 SLOC297的示例代码、因为已为 MSP430F5529 LaunchPad 正确设置所有工程设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。
    我将尝试您建议的方法。
    如果遇到任何问题、我会报告给大家。