This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MRD2EVM:无法写入应答器

Guru**** 2893150 points

Other Parts Discussed in Thread: MRD2EVM, RI-STU-MRD2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1407644/mrd2evm-unable-to-write-to-transponder

器件型号:MRD2EVM
Thread 中讨论的其他器件: RI-STU-MRD2

工具与软件:

大家好!

我目前将带有 MRD2EVM 读取器和自定义 C#代码的 Protag PRDG23WS 读/写应答器用于向读取器发送字节来执行读/写操作。 我在向读取器发送字节来编写应答器时遇到问题。

使用 ECM 和 LMP 方法读取都有效、但我无法使用任一方法写入。 以下函数如下是我的字节。 数据字段(8字节)和 BCC 字段是动态添加的、因此它们针对命令格式设置为0。 这些是参考 RI-STU-MRD2参考手册编写的:


ECM 读取
(PG42): {0x01、0x03、0x80、0x01、0、 0}

ECM 写入 (Protagd 手动 PG12) {0x01、0x0B、0x80、0x21、0x15、 0、0、0、0、0、 0、0、0、0 }

(对于 ECM 写入(Pg43)、我不确定"关键字"和"密码"字段是什么。 我已尝试使用 ECM 写入命令并为"关键字"和"密码"字段使用0、0、还尝试将长度减少到0x0B 并省略"关键字"和"密码字段"、但两者都不起作用。)

对于 ECM Write、我将收到一个响应代码 01-02-05-00-07、给我 错误代码0x05 .

LMP 读取 (PG24): {0x01、0x02、0x08、0xFF、0}

LMP 写入  (PG25):{0x01、0x11、0xE8、0x06、0xFF、 0x0F、0x0C、0xBB、0xEB、0、 0、0、0、0、0、 0、0、0、0x03、0 }

(我不太确定应该是什么样的字节编号17和18 (数据字段14-15:写入帧)、但是根据我同事的旧源代码、它被设置为0、3。 我还尝试了在没有两个字段的情况下使用命令、但也不起作用)

我已联系 Protagd、并被告知 TI MRD2EVM 读取器与 Protagd 应答器不兼容、但是、我们的定制软件有另一个版本、能够使用同一 TI 读取器对 Protagd 应答器进行读取和写入。 唯一的问题是没有人能够找到它的源代码。

如果有人可以建议发送的字节是否错误、或者我应该在哪里查找错误、我会很感激。 提前感谢您!

编辑:附上两本手册供您参考

e2e.ti.com/.../Protagd-MRD2_2B00_-Reference-Guide-V1_5F00_1.pdf

e2e.ti.com/.../ri_2D00_stu_2D00_mrd2-reference-manual-scbu049.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     今天是美国公共假日。 我明天会查看你的帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您对我们产品的提问和关注。

    该产品的设计支持有限。 我认为 微型读取器 EVM 用户指南 应该能回答您的问题。  

    此产品的论坛支持已经减少、以便首先参考我们的现有文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 另外、请查阅  RI-TRP-DR2B、 MRD2EVM 的"技术文档"部分中的现有配套资料 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以解决您的问题。

     阅读此帖子 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1031967/mrd2evm-non-ti-transponders-compatibility 由 Helfried 回答、 MRD2EVM 仅与 HDX 兼容、不兼容 FDX 应答器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您提供的信息、并感谢您的帮助!

    应答器实际上是 HDX:

    但是、根据 Protagd、应答器似乎与 TI 读者根本不兼容。  

    [报价 userid="621361" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1407644/mrd2evm-unable-to-write-to-transponder "]然而、我们却有另一个版本的定制软件、它能够使用同一 TI 阅读器对 Protagd 应答器进行读写操作。

    事实上、我们拥有的另一种 TI 读取器拥有 Protag  MRD2、这解释了它能够读取/写入应答器的原因。  

    Unknown 说:
    使用 ECM 和 LMP 方法读取都可以正常工作、但我无法使用两种方法写入。 以下函数如下是我的字节。 数据字段(8字节)和 BCC 字段是动态添加的、因此它们针对命令格式设置为0。[/QUOT]

    此外、这些字节在读取和写入 Protagd 应答器时没有问题-只要它与 Protagd MRD2配对、如果其他任何人与我一样面临同样的问题!

    再次感谢您的帮助!