This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:LAUNCHHWL-CC26X2R1

Guru**** 2571905 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1408015/cc2662r-q1-launchhwl-cc26x2r1

器件型号:CC2662R-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具与软件:

大家好、我目前正在使用 CC2662、BQ79718进行温度测试、对此有疑问。 我将使用 LAUNCHHWL-CC26X2R1和相应的 SDK 代码进行测试。 当使用温度传感器(NTCG163J)测量 ADC 值时、我接收到的值与实际 RT 表根本不匹配。 您能否确认数据是否为16位、并提供有关数据格式的详细信息?

此外、您能否详细说明 AM2634 CDD 代码(Sitra 8.1.6)中使用的公式、如下所示?

CSU01_NTC01_Temp =((GetTemperatureFromAdc (zBmiWiredApp.zTempAdc[0][9U]/10U)- 5U)/10U);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 BQ79718数据表以了解如何将温度读数转换为电压。