This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RSIP:CC2652RSIP 天线

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC-ANTENNA-DK2, CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1406030/lp-cc2652rsip-cc2652rsip-antenna

器件型号:LP-CC2652RSIP
主题中讨论的其他器件:CC2652RSIP、CC-ANTENNA-DK2

工具与软件:

CC2652RSIP 模块我了解的是、有一个  2.4GHz 倒置 F 型天线的 PCB 内部天线、其最大增益为+3.3dBi

当我尝试从智能射频传输射频数据包时、可以使用此内部天线本身。

我的问题是  

问题1:CC265RSIP 是否 具有外部天线? 请详细说明

问题2:如何禁用内部天线  

问题3:如何使用外部天线

问题4:内部天线的工作原理 我需要了解 内部天线辐射的影响

问题5:如何将 CC-Antenna-DK2与 CC 2652RSIP 连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumaravel:

    1. CC2651RSIP 不使用内部天线。 请参阅下图:

    2.没有内置天线可以禁用。 仅 Moda 或 SIPA 封装支持内置天线。

    3.填充原理图中所示的匹配电路。

    4.内置天线仅在 MODA 或 SIPA 包装中受支持,但如果您需要,我会搜索我们的存储库。

    5、有板材配置为传导, U .. FL 连接器和使用 RF 电缆。

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 CC2652RSIP 具有内置天线正确吗?

     当不存在内部天线时、它如何通过射频驱动器发送数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是 CC2652RSIP 我没有连接任何外部天线,也没有内部天线,但当我从 SMART RF 或 CCS 发送数据时,我的数据包数据已被传输。  

    它的内部工作原理  

    我理解的是、由于通过外部天线获得辐射许可、因此 THR 射频内核中的数据传输 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不应使用 RSIP 封装实现带有内部天线的 TX 传输、因为不存在。 您是否确定没有 RSIP A

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、它们是 launchpad 中的集成 PCB 天线

    我还要附上反相天线数据表供您参考

    e2e.ti.com/.../swru120d-antenna.pdf

    我的问题是如何连接外部 CC-Antenna-DK2套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用与下图类似的射频电缆并连接 SMA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以提供完整设置作为连接外部天线的示例来帮助我吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅天线概要: https://www.ti.com/lit/an/swra496a/swra496a.pdf 的第2.1节