This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK:CCS SPI 模式运行

Guru**** 2797495 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1407186/simplelink-cc13xx-cc26xx-sdk-ccs-spi-mode-operation

器件型号:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
Thread 中讨论的其他器件:CC2652RSIP

工具与软件:

以 SPI 模式连接 Code Composer Studio 软件以与显示器进行通信以及连接简单链接 MCU cc2652rsip 的步骤如下

如何选择 OLED 和我应该连接显示器 SHARP 引脚配置 SCL,SDA, MOSI MISO ?

是否有任何外部连接 GPIO 的方法、以便通过 SPI 连接 OLED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumaravel:

    正如我们在 上一个 E2E 主题中讨论过的、您需要忽略现有的 Display TI 驱动程序、并仅关注使用 提供的示例通过 SPI TI 驱动程序创建一个新接口。  SPI Pinmux 将决定将哪个 DIO 用作 SCLK、POCI (MISO)、PICO (MOSI)和 CSn。  请注意、如果您使用的 是 LP-CC2652RSIP 、则 "LaunchPad SPI 总线"硬件也会连接到 外部 SPI 器件、如果不进一步监测该器件、可能会影响 OLED 功能。  否则 、您可以将引脚更改为任何可用的 GPIO。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

            您提到了 LaunchPad SPI 总线硬件应连接到 SPI 外设设备(即显示屏)。 我没有这样连接,你能给示例,可以驱动一个4x20 字符 OLED 从纽华文显示公司用于 SPI 总线,任何其他 BOOSTXL -夏普与 cc2652rsIP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经提供了我能够提供的指导。  如果您在用于连接 OLED 的 SPI TI 驱动程序代码方面遇到任何问题、则可以与逻辑分析仪或示波器屏幕截图共享代码片段。

    此致、
    Ryan