This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2500位同步抖动

Guru**** 2572455 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1413200/cc2500-cc2500-bit-synchronization-jitter

器件型号:CC2500

工具与软件:

CC2500的位同步算法有多大的抖动?
在数据速率250kbps 和调制方法 FSK 的条件下使用。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否想知道时钟恢复过程会引入多大的抖动? 您要尝试执行什么操作、或者看到什么错误? 这个参数没有指定、我不确定它是否有意义或可行。 从输入信号中恢复的任何时钟都会同步到 CC2500的晶体振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我们目前正在选择要使用的器件。
    我想知道与以下参数配合使用时的抖动。 
    恢复时钟中的抖动量是否与前导码长度或数据速率有关? 
    数据速率:250kbps 
    调制方法:FSK


    此致、
    高桥敏之
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然不确定我是否理解您尝试解决的问题。 请允许我再次说明、以确保我理解细节:

    接收到的信号将有特定的前导码和同步字。 对于250kbps、数据表中前导码的要求是4字节、同步字的要求是4字节(请参阅第15节数据包处理硬件支持)。 接收期间、位流由前导码同步、而字节由同步字同步(见数据表中的14.2和14.3)。 从此处开始、传入的数据将写入 FIFO、然后由串行或 SPI 输出访问。 因此任何时钟和数据恢复都会完全内置在器件中。 我甚至认为在这种情况下无法指定抖动。

    或者也可以使用异步模式、其中接收到的信号直接输出到引脚、但在这种情况下不涉及数据包处理、因此不涉及位同步。 所有处理操作都需要由您的 MCU 完成。

    谢谢!

    周杰