This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:运行时 UART 开关

Guru**** 2393765 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1414142/cc2340r5-run-time-uart-switching

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我正在使用"simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02" SDK 与"CC2340R5" MCU 配合使用、如果可能、请 在运行时更改/切换 UART 引脚。

我在".syscfg"设置窗口中可以看到、我们只能在 uart2特定的引脚上进行切换。 我们的应用程序需要切换 UART 以便在运行时与3种不同类型的模块进行通信、因此是否可以在运行时进行更改而不会出现问题?


此致、
Jay