This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:除了闪存大小外、实际上与 CC2450R5F512完全相同

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1413481/cc2340r2-physicaly-exactly-the-same-as-cc2450r5f512-except-the-flash-size

器件型号:CC2340R2

工具与软件:

尊敬的专家:

  我们的产品是基于 CC2340R5F512开发的、在该平台上进行了大量针对 RF/SPI/温度/RNG/加密等的测试

  现在、我们将该投影到 CC2340R22 256K。

  我的问题是:

     除了闪存大小之外、 CC2340R22 256K 的所有其他部分与 CC2340R5F512完全相同吗?  

  由于我们的产品生产规模庞大、我们希望能100%确保我们的固件运行完全相同?

  提前感谢您。

  祝您愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的理解是正确的。 唯一的区别是 CC2340R52 CC2340R22 是可用闪存大小(512KB 与256KB)。  

    有关更多详细信息、请查看 https://www.ti.com/lit/gpn/cc2340r5 

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢