This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:4x20字符 LED SPI 接口问题

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1407850/cc2652rsip-4x20-character-led-spi-interface-problem

器件型号:CC2652RSIP

工具与软件:

我们有一个字符 OLED 为20x4、在前两到三次打开、然后它没有打开  

我们检查了我们的连接和连接都很好

我们将 Simple Link MCU cc2652rsip 链接到显示器、而无需采用串行外设接口配置的任何驱动器或控制器  

您能帮助我们解决这个问题吗?

如果您认为需要一个驱动程序,您能提供一个示例硬件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能详细介绍一下如何连接和控制所提到的显示屏吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    串行外围接口:  

    它具有16引脚配置  

    1- VSS--- /GND

    2-Vdd --- 来自稳压电源的+5V 直流电

    3-11-------  无连接

    12------- 串行时钟  

    13------- 串行数据输出 MISO

    14------- 串行数据输入  

    15------- 低电平有效芯片选择

    16------- 常闭

    我们将导线焊接到显示面板上、并通过试验电路板与跳线连接、从而连接到 CC2652rsip Launch Pad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到 OLED 的电源为5V、但 CC2652RSIP 的 IO 位于3V3上。 问题出在哪里?

    此外、您是否尝试过在 OLED 正常工作时收集逻辑跟踪?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clement。

     逻辑转换器如何仅用于电源或用于所需的每个(16)引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     如何只针对电源或每(16)个引脚要求使用逻辑转换器?

    您是否愿意打开一个新话题来讨论这个问题? 这样、我们的硬件专家就可以为您提供最佳指导。  

    谢谢。此致、