This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:CC2662R-Q1:CC2662网络构建

Guru**** 2520610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1418281/cc2662r-q1-cc2662r-q1-cc2662-network-formation

器件型号:CC2662R-Q1

工具与软件:

问: 协议突出显示表中最快的网络改革是110ms。 是否有办法减少该时间。

连接7个节点时真的是770ms? 这是一个非常严重的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunyomg

    110ms 用于1主: 8设备网络。 并不意味着7个节点需要花费770ms 的时间。

    此致、

    Barbara