This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:最大/最小 PA 增益

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1416845/cc2592-pa-gain-max-min

器件型号:CC2592

工具与软件:

您好!  

您能分享一下 CC2592的增益范围吗? 随频率、温度和工艺变化的曲线。 @ 3.3V。  

10dBm 时的输入功率。  

BR. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    我 将与 验证团队核实此数据是否可用。 我会在一周结束前跟进。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    遗憾的是、我们的验证结果中没有该数据点、仅存在于最末端的-50dBm 输入功率下。

    频率测试可以通过网络分析器快速完成、但温度测试需要在验证测试台上预订时间、这将需要更长的时间。

    这是您感兴趣的内容吗?

    此致、

    按钮