This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:如何启用外部天线来保持自由运行模式?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1419692/trf7970a-how-to-enable-the-external-antenna-keeping-the-freerun-mode

器件型号:TRF7970A

工具与软件:

我正在使用 这种  NFC 读取器、这里有所有 文档。 它基于 TI TRF7970A 收发器。
它无需发出任何命令即可在自由运行模式下工作、读取附近的任何 NFC 标签。 但它使用内部天线。

 数据表中 有切换到外部天线的命令:

启用外部天线:01080003042B0000 

但在那之后,它似乎自由运行模式被禁用,我无法再检测到标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="625229" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1419692/trf7970a-how-to-enable-the-external-antenna-keeping-the-freerun-mode "]
    启用外部天线:01080003042B0000 

    但在那之后,它似乎自由运行模式被禁用,我无法再检测到标签。

    [报价]

     很抱歉、我不熟悉 DLP-RFID2。 我的问题是、您是否连接了外部天线? 外部天线是什么样子的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当然连接了外部天线。 我买了这款型号: https://www.mouser.it/ProductDetail/815-AANI-FB-0028

    总之、我找到了一种手动检测标签的方法。 我遇到过很困难的情况、因为 TI GUI 非常糟糕、经常挂起、我必须断开并重新连接 USB 电缆。 但随后我收集了手动检索标签所需的所有命令:

    > 01080003042B0000
    > 010A0003041001210000
    > 010C00030410002101090000
    > 0109000304F0000000
    > 0109000304F1FF0000
    > 0109000304A0010000

    内部天线能够仅检测2-3毫米的感应器(ISO 14443A)、并且通常具有错误信息。 外部天线可以检测到最长20毫米的物体。UID 在该范围内似乎是正确的(即使有时 REQA 不返回任何内容)、但第二个字段会发生变化、即:

    >[637AD40CC1,41]

    >[637AD40CC1,40]

    >[637AD40CC1,42]

    不过、我不确定这意味着什么。

    是否可以稍微增大范围以更改某些寄存器? 我试图切换 AGC、但它似乎什么也没改变。