This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:CC2662R-Q1:CC2662 RSSI 电磁波测试

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2662R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1419943/cc2662r-q1-cc2662r-q1-cc2662-rssi-electromagnetic-wave-test

器件型号:CC2662R-Q1

工具与软件:

您好!

电磁波测试结果表明、在其他频率范围内、延迟约为3845us 至3865us。 然而、在2.4GHz 频率范围内的测试期间、延迟为15685us、因此差异约为四倍。 这个延迟结果会影响操作或 RSSI 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunyomg:

    您能否提供有关延迟测试结果的更多详细信息。 您的测试设置如何以及您使用什么来控制 CC2662R-Q1器件? 您是使用 LaunchPad 和 SmartRF Studio 来控制器件、还是使用运行 WBMS 软件的定制板进行测量? 您是在2个单元之间进行测量、还是在 WBMS 网络中有多个单元正在通信?

    谢谢!

    Andrew