This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:TMS3705FDRQ1

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1418237/tms3705-tms3705fdrq1

器件型号:TMS3705

工具与软件:

您好!

我们将使用已停产的 TMS3705EDRQ1。 官方后续类型是 TMS3705FDRQ1。

您能否告诉我、该器件是 TMS3705EDRQ1的直接替代器件吗、固件是否100%兼容?

提前感谢您。

Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Attila:

    我将对此进行深入探讨、我们会给您回复。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Attila:

    该部件是直接替换的。 该 IC 上没有运行的固件、因此一切都应该是兼容的。

    此致!

    Nima Behmanesh