This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RSIP:如何从 RS232接收数据并通过 CCS SDK 中的 UART No RTOS 将该数据发送到 CC2652RSIPA

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1422221/lp-cc2652rsip-how-to-receive-data-from-rs232-and-send-that-data-to-cc2652rsipa-via-uart-no-rtos-in-ccs-sdk

器件型号:LP-CC2652RSIP

工具与软件:

如何从 RS232接收数据并 通过 CCS SDK 中的 UART No RTOS 将该数据发送到 CC2652RSIPA  

如何进行硬件连接(无论是否需要 RS232到 TTL 转换器)  

plase 建议任何其他硬件连接方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumaravel:

    尽管我对您的 RS -232接口一无所知、但您可能需要使用额外的硬件 在 RS -232和 UART 之间进行转换、而除此之外、由于涉及的电压电平、您可能需要使用其他硬件来进行转换。  您可以在线研究这两个定义之间的差异。

    关于  CC2652RSIPA UART、  SimpleLink F2 SDK 中有一个 no-RTOS uartecho 示例、您 也可以参考 TI 驱动程序运行时 API。  另外请注意、 LP-CC2652RSIP 板载 XDS110包含反向通道 UART、用于通过 USB 连接与主机进行通信。

    此致、
    Ryan