Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, MSP-FET
Thread 中讨论的其他器件: MSP-FET
工具与软件:
您好!
我在一个应用中想使用 RF430FRL152H 上的 GPIO 更新低功耗电致变色电子纸7段显示屏、此时可从主机智能手机向器件发送适当的 NFC Type V 命令。 我成功地使用补丁表创建了自定义命令并通过无线方式对其进行了编程。 不过、我在连接显示屏时需要执行计时延迟、并且使用__delay_cycles 会消耗太多的功率预算、同时还会驱动 GPIO 打开一部分显示屏。 我也不确定由射频堆栈调用的自定义命令是否在 ISR 上下文中运行、是否存在此类延迟? 我希望能够使用计时器 A0将 CPU 置于 LPM3、同时延迟以尽可能降低功耗。 我不清楚在使用修补命令时是否可以这样做,或者我是否必须创建自己的自定义 main()函数。 如果我必须创建自己的自定义 main()函数并将重置 ISR 指向该函数、那么是否只能使用编程器进行编程、或者是否可以通过无线方式进行编程?
谢谢!
Nick