This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A 日本无线电法规

Guru**** 2553530 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, RF-HDT-DVBB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1423469/trf7970a-trf7970a-japanese-radio-regulation

器件型号:TRF7970A
Thread 中讨论的其他器件: RF-HDT-DVBB

工具与软件:

尊敬的 Expert:  

我们需要关于如何应用日本技术标准合规性(日本 FCC)的建议。  

请参阅 TRF7970A 数据表7.1.2原理图

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf7970a.pdf

TRF7970被用于读取和写入 RF-ID (ISO15693)。
(标签:RF-HDT-DVBB)

在日本标准中、 如果输出电平为500uV/m 或更高、则需要向内务与通讯部申请。

此时、需要使用 PN 9级假随机信号作为调制信号。

TRF7970本身在 PN9级中没有假随机信号、并且无法单独由 IC 中的 PN9级假随机信号进行调制。

请说明如何通过从外部源输入 PN 9级的假随机信号进行调制。

PN 9级假随机信号由 CPU 生成并输入。

我们馈送了 TRF7970的电路配置和寄存器设置建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有 PN 调制的相关经验、但我认为您可以使用直接模式来控制 AFE。 请参阅数据表中的以下参考文献。 有关详细信息、请参阅数据表。 此关于直接模式的应用手册也很有用。  使用 TRF7970A 的特别直接模式

    TRF7970A 器件针对所有组帧和同步任务支持高达848kbps 的数据速率
    硬件方框图。 TRF7970A 器件还支持 NFC 论坛的读写器模式
    标签类型1、2、3、4和5。 通过使用其他标准甚至自定义协议、可以实现其他标准
    该器件提供的直接模式。 这些直接模式可让用户完全控制 AFE 并提高增益
    访问原始子载波数据或未成帧但已经是 ISO 格式的数据和相关数据
    (提取的)时钟信号。

    有可能通过将 ISO 控制寄存器(0x01)设置为、从外部控制发送调制深度
    直接模式。 在直接模式下运行 TRF7970A 时、可通过来完成发送调制
    在引脚12上选择调制类型 ASK 或 OOK。 对调制类型进行外部控制
    仅当通过将调制器中的 B6和 SYS_CLK 控制寄存器(0x09)设置为1启用时才可行。

    6.10.6直接模式
    直接模式使得用户能够将读取器配置成两种方式中的一种。 直接模式0 (位6 = 0、AS
    寄存器中定义的)允许用户只使用读取器的前端功能、
    从而绕过读取器中的协议实现。 对于传输功能、用户可以直接访问
    发送调制器通过 MOD 引脚(引脚14)供电。 在接收端、用户可以直接访问
    I/O_6 (引脚23)上的副载波信号(数字化 RF 包络信号)。
    直接模式1 (位6 = 1、正如 ISO 控制寄存器中定义的那样)使用的副载波信号解码器
    所选协议(如 ISO 控制寄存器中定义的那样)。 这意味着接收输出不是
    副载波信号、但是解码的串行比特流和比特时钟信号。 上提供了串行数据
    I/O_6 (引脚23)并且可在 I/O_5 (引脚22)上使用位时钟。 发送端相同;用户可以
    通过 MOD 输入直接控制 RF 调制。 提供此模式是为了方便用户使用
    实现一个协议、此协议的位编码与读取器上执行的协议中的一个一样、但是
    需要不同的帧格式