This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:与 CC2500兼容并支持低数据速率2-FSK 和 GFSK

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1423658/cc2340r5-compatility-with-the-cc2500-and-support-of-2-fsk-and-gfsk-with-low-data-rates

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件: CC2500

工具与软件:

您好!

我希望在一个支持 BLE 通信、以及支持与使用 CC2500的旧接收设备进行专有通信的项目中使用 CC2340R5。 看看论坛上有关 CC2500和 CC2340的其它问题、这些问题看起来有些兼容、但并不完全兼容。  

使用 SmartRF Studio 8时、CC2340似乎只能支持 GFSK 和 MSK 调制。 不支持 CC2500中使用的2-FSK 吗? 如果没有、原因是什么? 因为它与 GFSK 相似,我认为这是可能的。

此外、如前所述、支持 GFSK、但在 SmartRF Studio 中、我无法调整符号速率。 我希望使用较低的符号速率、类似于2.4kbps。 这是可行的吗? 如果不是、我只是想了解原因。

最后、在 CC2500上实施的 FEC 是否可在 CC2340上实现?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Odhran:

    以下是您可能已经查看的两个相关 E2E 主题:

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1336461 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/1280899 

    您请求的 PHY 当前未经 TI 验证、因此未在 SmartRF Studio 8软件中提供。  当验证的 PHY 添加到 CC2340RX 器件系列时、这将更新。  我内部询问是否计划了任何额外的 RF PHY、但我 不相信其中会包含您的要求。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 CC2340R5上提供的最接近的 PHY 是20kbps FSK PHY、附加的是启用 CC2500白化和 FEC 的 rfconfig 导出。 请告诉我这是否适合您。

    请注意、CC2340R5上的20kbps PHY 没有任何 RX 功能、这意味着您只能将其用于 CC2340R5上的 TX。  

    e2e.ti.com/.../rcl_5F00_settings_5F00_fsk_5F00_20_5F00_kbps_5F00_fec.he2e.ti.com/.../rcl_5F00_settings_5F00_fsk_5F00_20_5F00_kbps_5F00_fec.c

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan 和 Alex、您好!

    非常感谢您的答复。  

    Alex 提到的具有 CC2500兼容白化功能和 FEC 的20kbps FSK PHY 更适合我本次设计所需的专有 PHY。 然而、如上所述、理想情况下它是2.4kbps 而不是20kbps。 之所以这样做、是因为 CC2500具有2.4kbps 2 FSK 的最低本底噪声、而链路预算和范围在此应用中至关重要。 此外、在低数据速率2-FSK 模式下、CC2340R5上仅可以使用 Tx 这一点也不是问题、因为它仅用作发送器。 在此应用中、CC2340R5必须只能支持具有 CC2500白化功能的 BLE 远距离和250kbps MSK Rx (似乎应受支持)。   

    因此、当您提到"您要请求的 PHY 当前未经 TI 验证、因此 SmartRF Studio 8软件中未提供、我想知道这一点。  这会在经过验证的 PHY 添加到 CC2340RX 器件系列时更新"、这纯粹是因为它们尚未经过 TI 验证和测试、或者因为当前的 SDK 根本不支持该功能? 如果前者和 SDK 在理论上确实支持、那么我很乐意自己进行验证。 我只是想知道在将任何设计时间浪费在根本不可能的东西上之前、实际可能是什么。  

    最后、我问一下、 rcl_settings_fsk_20_kbps_fec.h 文件能否调整为2.4kbps 而不是20kbps? 该头文件中的任何配置结构中是否有与数据速率相关的特定字段?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Odhran、

    Alex 提供的是一个经过官方验证/测试的典型 PHY (受 Smart RF Studio 8和 SimpleLink F3 SDK 支持)之外的定制 PHY 开发示例。  它表明、可以创建自定义 PHY、但 TI 如果没有确定关键的业务需求就不会进一步进行此类工作。  我们可以为您的更改提供一些指导、但 2kbps 是非常低的数据速率、因此我不确定它是否可以在 SimpleLink F3器件上可靠地实现(即未制图的区域)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我理解。 在这种情况下、您能否分享一些有关为了将数据速率操纵为2.4kbps 而进行哪些更改的指导以及有关如何创建这些定制 PHY 的一般指导?  

    我知道他们是官方验证或测试的、我可以自行决定是否验证所做的任何更改-但这对我来说非常有用、毫无疑问、对于那些关注此主题的未来客户来说也是如此。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Odhran、

    分享一些关于将数据速率调整为2.4kbps 的指导以及有关如何创建这些自定义 PHY 的一般指导?  [报价]

    -为此、我们可以做两件事、首先、如果您下载了7.40 F3 SDK、则可以在(C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_7_20_01_10\source\ti\boards\cc23x0r5)(rcl_settings_fsk_20_kbps.c)中找到 PHY 文件的早期版本之一。

    -第二点是我要联系内部团队、询问如何更改 RCL 设置(一些寄存器)以更新数据速率。与 CC2500不同的是、CC2340R5非常容易更新数据速率、它有点复杂、因为它需要编辑一些文件。  

    我知道他们是经过官方验证或测试的、我自行决定是否验证所做的任何更改、但这对我来说将是非常有用的、毫无疑问、对于遇到此主题的未来客户也将是如此。

    -我认为验证的问题与 CC2340R5上不存在 RX 端有关、这使得验证很困难、而且我最近做的更改根本没有验证(除了我测试 CC2340R5到 CC2500之外)。   

    谢谢!
    Alex F

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    对于早期版本的 PHY、我一定要看看7.40 F3 SDK。 但是、由于我不熟悉此 SoC、不习惯固件的文件结构、并且更改数据速率等设置的过程比预期复杂得多、因此最好还能在内部向团队索要关于如何定制数据速率等方面的指导。

    提前感谢您