This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:CC2662重试

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1425107/cc2662r-q1-cc2662-retry

器件型号:CC2662R-Q1

工具与软件:

大家好、我有一个有关 ABSD 协议的问题。 
当 CC2662 WM 与 WD 通信时、它是否会重复发送重试数据?
这意味着、当 WM 和 WD 彼此通信时、重试数据将被复制、并传递到主 MCU。
nodeid 被复制并发送 TXCNF_CB 命令。
我想知道这种情况是否存在。
TXCNF_CB 是否能准确地无线传输和传输数据?
或者、它是在对发送的数据有良好响应时发送的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ABSD = CC2662

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海贞、你好!

    最大重试次数在 APP_DIAG_SETMAINCONFIG 命令中设置。 网络将从 Mac 层重试此次数。 TXCNF_CB 用于指示命令是否成功发送(成功状态)、还是在达到最大重试次数(失败状态)后失败。 下一条命令应该只在接收到上一个命令的 TXCNF_CB 之后发送。

    此致、

    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我还有其他问题。

    • CC2662是因为未接收到正常响应而执行重试的原因、还是因为根本未接收到响应?
    • 当 CC2662执行多个 RETRY 时、它是否向我发送在这些 RETRY 期间接收到的所有重复响应?  
    • 是否有可能未收到 TXCNF?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海贞、你好!

    如果响应通过了校验和检查、则将其视为已接收。

    如果发生多次重试、即使存在重复的响应、所有响应都将发送到主机。

    TXCNF 必须从 WM 发送到主机、丢失的信息应与串行端口通信相关。