This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF37S114:可以写入标签、但有时标签响应包含错误标志集以及错误代码13

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: RF37S114, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1426424/rf37s114-writing-to-tag-works-but-sometimes-tag-response-contains-error-flag-set-with-error-code-13

器件型号:RF37S114
Thread 中讨论的其他器件: TRF7970A

工具与软件:

设置:NXP 的 NFC 读取器 CLRC663 (无库)

请求标志:选项标志设置、请求高数据速率  

命令:写入单个块0x21命令  

 RF37S114写入命令后响应会返回约50%的错误代码13。 标签被锁定在其外壳内、因此不可能移动到天线区域之外、库存和读取命令可以顺利运行、没有任何错误。  

在发送 EOF 符号之后、我等待12ms、以确保时间延迟至少为10ms、并且标签能够正确响应。  

产生此错误的原因可能是什么?

我向块的每个字节写入一个简单的8位值、然后使其递增。 即使我收到错误13、下一个任务中读出的数据也始终包含更新后的值。 是否应该忽略此行为?

此致  

Sascha Winkler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="576791" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1426424/rf37s114-writing-to-tag-works-but-sometimes-tag-response-contains-error-flag-set-with-error-code-13 "]设置:NXP NFC 阅读器 CLRC663 (无库)[/QUOT]

    您好!

     您有其他读者可以尝试吗? 您是否可以在不同的读取器上重复相同的错误?   DLP-7970ABP —TRF7970A NFC 收发器 BoosterPack 插件模块是可用于读取5类标签甚至智能手机的读取器。

    Unknown 说:
    标签已锁定在机箱内、因此无法在天线区域外移动。

    您是否只有不适合尝试的标签? 您能重复这个错误吗?

    另请注意、该器件的支持有限。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有另一个读取器、但是事实证明、我必须将超时增加到13ms、然后它可以处理超过300条写入命令而不会出现任何错误。 数据表请求一个>= 10ms 的超时、这在数据从读取器成功传输到标签的情况下已经足够、这是可靠的工作方式、但如果您想要计算标签的返回值、则超时至少需要为13ms。  

    我使用竞争对手的另一个标签测试了此过程、此标签在10ms 后以响应标志给出可靠答案、没有任何错误。 对我来说、 RF37S114有点慢。