This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-SMD-MRD2:新订单8217101701 Hall IC

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1427723/ri-smd-mrd2-new-orders-8217101701-hall-ic

器件型号:RI-SMD-MRD2

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

8217101701  

我们收到了客户的新订单。 我们需要 发出订单。 您有库存吗?

实际交货周期是多久?

请给我一个简短的反馈。

非常感谢。

此致、

Eszter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esszter:

    是的、 我们有库存材料。  我们目前有~300件可用器件。 您需要多少个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我们需要与 ETA 10.01.2025 Cellcomp 6.000件. 我可以发出订单吗?

    然后、我们需要6.000件(10.02.2025)和6.000件(10.03.2025)。

    感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Esszter:

     我很快就会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eszter:

    请继续通过您选择的供应渠道下达备货订单。

    此后、订单交付流程将根据申请的发货日期和供货情况继续进行。   

    谢谢

    Chris