This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2500与 CC2650的无线通信

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, CC2650, CC2500, CC2510, CC2652RSIP, CC2642R, CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1426472/cc2650-wireless-communication-of-cc2500-with-cc2650

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2500CC2510、CC2652R7、 CC2652RSIPCC2642R、CC2340R5UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我们正在从 CC2510转移到 CC2650、同时考虑降低后续器件的功耗。 在接收器端、我们拥有具有强大微控制器的 CC2500。 我们需要保持接收器侧不变。  

在 CC2500上、我们使用了平衡 -非平衡变压器2450BM15B0003E...而在 CC2650侧建议的平衡-非平衡变压器为2450BM14G0011 。 两者之间是否能够进行通信? 或者、这对数据包接收是否会带来任何挑战? 请告诉我。

CC2650是理想之选还是有更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否列出所需的 PHY 属性:

    调制格式(GFSK、MSK 等)

    调整

    偏差

    带宽

    数据包格式

    MSB/LSB

    Syncword

    以及任何特殊情况。

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我们正在使用 SmartRFStudio 给出的用于 CC2500的配置。

    • 调制格式 : GFSK
    • 调整 :2.4 GHz (ISM 频段)
    • 数据速率 :250Kbps (使用用于 CC2500的 Smart RF Studio 的标准配置)
    • 偏差 :根据 Smart RF Studio 的250 Kbps 标准设置
    • 带宽 :512 KHz (根据 Smart RF Studio)
    • 数据包格式 :标准配置(前导码+同步字+有效负载+循环冗余)
    • MSB/LSB : MSB 优先
    • Syncword :0xD391 (或基于 Smart RF Studio 默认值)
    • 特殊情况 :无
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venugopal Kapre、

    CC2500支持上面列出的设置、 但是 CC2650不支持。

    CC2652R7

    CC2652RSIP

    CC2642R

    CC2340R5

    PHY 的其他支持中、请注意、您可以通过下载并打开 SmartRF Studio 7并选择目标板来快速检查这一点、然后查看器件是否支持"专有模式":

    打开后、您可以看到支持的 PHY 列表

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Alex。 这对我们有很大帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex。 需要一个帮助。 对于 CC2510、我们使用 CC 调试器进行刷写。 对于 CC2340R5、是否有这样的模块? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我倾向于将 XDS110用于 CC2340R5、使用 UniFlash 的过程非常简单、首先连接 CC2340R5和 XDS110、应自动选择器件(CC2340R5)和 XDS110、然后打开会话。  

    XDS110调试探针(TI.com)

    谢谢!
    Alex F