This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:工作温度范围和工作虚拟结温

Guru**** 2567125 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1433745/trf7962a-operating-temperature-range-and-operating-virtual-junction-temperature

器件型号:TRF7962A

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TRF7962A 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

TRF7962A 有两个热运行条件:环境温度和结温。

对于工作环境温度、
是否需要考虑产品内部的 IC 环境温度? (具有内置 IC 的产品的内部温度、内部温升)  

这是否意味着除了结温之外还需要满足工作环境温度?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="119143" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1433745/trf7962a-operating-temperature-range-and-operating-virtual-junction-temperature "]

    是否需要考虑产品内部的 IC 环境温度? (具有内置 IC 的产品的内部温度、内部温升)  

    这是否意味着除了结温之外还需要满足工作环境温度?

    [报价]

    尊敬的信一三:

     是的、您需要确保环境温度以及 IC 上的功率耗散不超过结温。  

    θJA = (TJ - TA))/ PD

    其中 TJ 是结温、

    TA 是环境温度

    PD 是导致结温上升的 IC 上的功率耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复。

    我知道必须满足环境温度和结温。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi