This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:_no_init 限定符不起作用

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1434585/cc2674p10-the-__no_init-qualifier-does-not-work

器件型号:CC2674P10

工具与软件:

您好!

我对几个变量使用限定符__no_init、这些变量将在微控制器复位后(例如:harfault 错误、微控制器意外复位...)保留其值。 因为它们是上下文的一部分、只有当器件由市电关闭时才应保存在内部闪存扇区中。 但我注意到这些变量始终使用值0进行初始化。 通常、这个限定符表示比较器(IAR)不应在启动时将这些变量初始化为0。 但这个限定符似乎没有效果。 您是否确认此观察结果? 如果是、您建议采用什么权变措施来避免此问题? 这一特性是我们项目中非常关键的一项功能、因为我们无法在运行时每次上下文更改时将上下文保存在内部闪存扇区中。

提前感谢