This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:ADC 误差(ADC 容差)计算

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1437626/rf430frl152h-adc-error-adc-tolerance-calculation

器件型号:RF430FRL152H

工具与软件:

尊敬的先生:

我们想知道 ADC 误差。

0.6V 连接到 ADC 引脚、但来自 SD14mem 的数据介于 10973和10964之间

我们设置16位精度。

SD14CTL1 = (SD14RATE2 + SD14RATE1);// 16位

1.为什么差异如此之大? (10973 ~ 10964)

2. TUE (总体未调误差)为2%

这意味着误差是0.9V x 0.2%= 0.0018V?

或者如何计算 TUE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. 为什么差异如此之大? (10973 ~ 10964)

    10973-10964= 9。  

    9 /(2 ^ 14)= 0.05%。 这个值远远小于数据表上显示的2%的最大误差。  

    如果基准电压为0.9V、则0.05%等于0.00045V。