This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2511:可以##39;t 读取芯片 ID

Guru**** 2652605 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1435035/cc2511-can-t-read-the-chip-id

器件型号:CC2511

工具与软件:

我将开始尝试将 CC 调试器引导加载程序写入一个"裸"CC2511。  我参考了数据表以及 swra124、似乎从 CC2511拿不出任何内容。  我已采取的步骤:

  1. 将 RESET 设置为低电平
  2. 写入两个直流高电平脉冲
  3. 将复位设置为高电平
  4. 通过 DD 发送0x68。

我附上了逻辑分析仪结果的屏幕截图、它看起来与 swra124显示的结果一致、但在发送0x68命令后、我在 DD 线上没有看到任何活动。

我是否遗漏了一个步骤?

将非常感谢提供任何援助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig Miller:

    我希望你做得好。 首先、我想再次确认器件(CC2511)是否已通电并已插入计算机、以及 CC 调试器是否已连接到 CC2511和计算机、绿色指示灯是否亮起。  

    这是定制板/PCB 吗?

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex ***:

    我很好、希望你们也一样。

    是的、CC2511通过 USB C 供电、且绿色 LED 亮起。   

    这是定制板/PCB。  为了验证电路板上的所有内容是否正确、我将它连接到 CC 调试器。  通过使用 SmartRF Studio、我可以看到 CC 调试器已正确连接到 CC2511芯片。

    感谢您的答复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig Miller:

    感谢您发送编修。 我们的硬件团队是否已经对您的定制 PCB 进行了审核? 很高兴看到 SmartRF Studio 拾取了设备。 我将查看我的其他团队成员是否对这里的错误有任何想法。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我减慢时钟速度、不得不调整数据在时钟脉冲内写入的位置、我可以获得芯片 id、谢谢!