This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2400:ATEST1/2引脚的 I/Q 数据输出

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1438936/cc2400-i-q-data-output-from-atest1-2-pins

器件型号:CC2400

工具与软件:

尊敬的团队:

我目前正在使用 Ubertooth 开发板(基于 CC2400设计)并尝试从 ATEST1/2引脚检索 I/Q 数据。 根据用户手册、我已按如下方式配置寄存器:

ATESTMOD_PD = 0 [禁用断电]

ATESTMOD_MODE = 0x2 [从 VGA 输出信号]

此外、我已经将引脚连接到示波器。

我还修改了 Ubertooth 固件以实现必要的寄存器更改。 使用 Ubertooth 的 Rx 功能时、我可以成功地从命令行获得解码的蓝牙广播信息。 但是、我仍然无法在示波器上观察到预期的信号。

在为器件供电时、我在示波器上观察到0.7V 的恒定电压、这个电压与高或低逻辑电平都不对应。

请问您是否需要配置其他寄存器、或者我可能缺少任何其他操作?

提前感谢您的帮助。

此致。