This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:CC2745R10E0WRHARQ1问题

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1437699/cc2745p10-q1-cc2745r10e0wrharq1-issue

器件型号:CC2745P10-Q1

工具与软件:

1.关于编程 HSM 固件问题

对 HSM FW 进行编程的上述方法来自" SWCU195-CC27xx-TRM-for-FCS2.pdf "

关于这种编程方法、我想问几个问题:

  1. " SACI HSM 固件配置命令 "在文档中找不到此命令、我想知道有关此命令的详细信息。

  2. 关于通过 SACI 命令对 HSM FW 配置进行编程、本文档中的说明不是很详细、例如:我不知道要将 HSM FW 编程到哪个地址、如何在编程完成后验证编程是否正确、等等;您能否提供通过 SACI 对 HSM FW 进行编程的详细、完整的示例?

  3. 关于 HSM 固件大小、我的芯片版本为 PG2.0、这是否意味着最后128KB 的闪存保留供 HSM 使用? 但文档" SWCU195-CC27xx-TRM-for-FCS2.pdf "说过、HSM FW 最多消耗96KB 的 MAIN 闪存。

  4.关于 HSM 固件版本和回滚 ID ,我们应该如何在编程中使用它们?

  5.闪存、CCFG、SCFG 和 HSM 的编程顺序?

2.关于 SCFG 编程

我想知道如何通过 SACI 命令编程 SCFG 区域,因为当前提供的文档( SWCU195-CC27xx-TRM-for-FCS2.pdf )不提供编程 SCFG 的说明。

3.关于 SACIdebug/控制指令  

在 CC2745x CCFG 区域(debugCfg)中、在中 hw_ccfg。 h 文件中找到、这里没有密码 ID 配置。 我想知道是否对 cc2745x 的 debug 命令进行了任何更改?

目前、我正在使用命令" SACI_CMD_DEBUG_EXIT_SACI_HALT "且对闪存没有保护、但当读取闪存时、所有返回值都为0、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下一次 TRM 迭代将具有执行 HSM 和 SCFG 配置所需的所有信息。 截至今天、该信息尚未提供。  

    当前不支持经过身份验证的调试、在 TRM 之后的某个时间将受到支持。  

    TRM 的下一次迭代可用时、我会立即通知您。  

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现在我有另一个问题要问。 当我使用 SACI 命令0x21对 HSM 映像进行编程时、它返回的结果是 HSM_FW_CRYPTO_FAIL (0x91)、我不知道为什么? 我不在 SCFG 中设置 hsmcfg.publicKeyHash、HSM 映像来自 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_12_00_13_eng\bin、这种情况为何发生?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您具有什么 PG2.0器件? 您能否更新到最新的 SDK?

    此致!

    Nima Behmanesh